已回答假定已回答

请教AD8138和AD9460设计问题

nobody 在 2015-9-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-9提供

调试过程中的问题:

  1.如果信号通过SMA头子接入J303,AD采样结果基本全失真,输入正弦信号峰-峰值为500mV、1V、1.7V时,结果如图2~4的所示。

  2.如果不用AD8138,将R12、R13去掉,将单端信号直接接到原理图标红处,则AD采样可以获得较理想的结果。

      信号采用的是函数发生器产生的标准的正弦函数

请您帮忙看看问题出在哪儿,谢谢!20150922152606218.jpg20150924091205233.jpg20150924091230242.jpg20150924091334514.jpg

結果