已回答假定已回答

ADuC7020数模转换、参考电压的问题

zhoujx@tju.edu.cn 在 2015-9-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-25提供

我在使用ADuC7020时,需要产生一个2.5V左右的参考电压,现在我是使用DAC0端口,通过软件设置采用DAC里面的VREF模式在DAC0端输出2.5V电压,通过Keil仿真,可以输出2.5V电压,但是将程序下载到电路板上发现输出端的信号为:IMG_20150922_114833_HDR_看图王.jpg

这个图是通过示波器直接测芯片DAC0输出端的波形,而且该输出端未接任何东西,2.5v电压值正常,但是会出现周期性的毛刺,毛刺大致值为180mV左右。

 

我尝试解决问题,首先测芯片供电AVDD,LVDD,均正常,VREF值是正常的,但是也是有同样的毛刺。然后检查其他原因,通过仿真发现一个端口的的情况:

捕获.PNG

上图的ADCCON状态和DAC0输出的波形一致,两个毛刺的频率也一致,而ADCCON的作用是模数转化中控制模数转化的进程。

 

现在想请教一下技术人员这个毛刺是怎么产生的,而且这个毛刺和ADCCON有没有关系?@

結果