已回答假定已回答

有关ADF4360-9

jenny 在 2012-12-24 詢問的問題
最後回覆由LI1234於2016-6-22提供

记得我年前说过有关ADF4360-9这一芯片,年前一直没有用起来,几度想放弃,但是也许是因为很信赖AD公司的芯片吧,还是咬咬牙坚持用这一芯片了。今天终于成功了,为了让朋友们在以后的使用过程中少走弯路,我会陆续把电路和源程发上来。今天先把源程发上来,有兴趣的可以看一看,也请AD公司的专家指导。
另外还有一个问题,就是有关信号频谱的问题。在我的信号两边正负16MHz的地方各一个小峰,与主峰相差50dB,想请问AD公司的专家是何原因,如何消除。谢谢!

結果