已回答假定已回答

ADN8831总是进入standby模式和限压、限流值有偏差问题

ustbliutao@126.com 在 2015-9-25 詢問的問題
最後回覆由ustbliutao@126.com於2015-10-26提供

亲爱的ADI工程师们:

 

    你们好!我正在使用贵公司的ADN8831研发一款产品,使用过程中遇到了一些问题,想要咨询一下,具体如下:

 

    问题 1 :

 

    使用ADN8831给一个TEC进行温度控制,由于用于测量温度的信号是正温度系数,所以将ADN8831内的error op 配置成了电压跟随器,其他电路均按照评估板参考电路设计。上电后,测量14号管脚SS/SB 电压(该管脚通过0.1uF电容与地相连),始终为低电平(0.125V或0.190V左右),TECP 和TECN 输出均接近于0。Vref参考电压正常输出2.424V,指示TEC输出电压、电流的Vvtec 和 Vitec 电压值也都正常。我们怀疑芯片进入了standby模式。

 

    请问:

 

  (1)这种情况是进入standby模式了吗?如果是,有哪些可能的原因会导致芯片进入standby模式吗?

 

  (2)遇到现在这种情况,我该从哪些方面检查电路呢?

 

  (3)我们的板子上有多个通路,均使用到该芯片,其他通路的ADN8831均可正常工作,其原理图和该通路原理图相同。在用万用表测量14号管脚电压过程中发现,如果用万用表测量过13号管脚FREQ电压后,再测量14号管脚电压,其电压值就会由3.3V降至0.2V以下,如0.192V。请问,这种情况正常吗?


  (4)后面测试的另一块芯片出现问题和这个类似,不过如果把14号管脚的0.1uF电容去掉,使管脚悬空,芯片可以正常制热,但是无法制冷。制冷时,14号管脚电压会降至100mv左右,疑似进入standby模式,请问这是芯片损坏的症状吗?可能是什么原因引起的呢?

 

    问题2:

 

    在其他通路中,ADN8831可以正常工作,但是我们发现自己设置的限压值、限流值和TEC实际输出的电压、电流上限并不相同,如限压1.5V,实际TEC输出可能能达到1.8V。而且,Vvtec和Vitec测量的TEC电压、电流也存在一定的偏差。

 

    请问,这两种偏差是正常的吗?包括限压、限流设定值与实际值的偏差,TEC输出的实际电压、电流与Vvtec、Vitec断输出的测量值之间的偏差。

 

     烦请在方便的时候可以尽快回复,多谢!

結果