已回答假定已回答

AD7626 VCM输出问题

flwbet 在 2015-9-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-9提供

AD7626.PNG

大家好,上图是我根据AD7626手册设计的电路图,设计使用ADA4932-1来驱动AD7626,拿到板子时,测试没有问题,一切管脚电压都ok,板子使用5V单独供电,2.5V电压由一个LDO产生,板子功耗为5V@40mA。在前端加入一个1Vpp正弦信号后,在SIG-,SIG+处测得的信号大约为500mV,相位相反,存在一个VCM的直接分量,于设计相符。然后逐步增加输入信号幅值,大约为2Vpp时,发现VCM输出突然变为3.4V的样子,然后5V电源电流变为250mA,断开电源,去掉R13,R15,断开ADA4932-1和AD7626的连接,加电,发现电流还是为250mA,测试VCM管脚还是为3.4V左右,但是测试其他管脚和电源都ok的,比如2.5V、4.096V,AD8031暂时还在板子上,测试他的输入输出都为3.4V,感觉应该不是他坏了,等下我会去掉他试试,不知道什么原因,上次也出现过这个现象了,后来没办法换了块AD7626就好了,是设计中有什么问题,还是这个芯片太敏感了,这个芯片挺贵的,老是这样坏吃不消啊,希望大家帮帮忙看是什么问题。谢谢!

結果