已回答假定已回答

AD9912疑难求解

Jonny 在 2015-10-8 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-10-18提供

尊敬的ADI专家,我要用AD9912实现150-400MHz输出,使用外部50MHz晶振作参考,请问

1、CMOS输出端是否可以不接?HSTL输出是否可以差分转单端输出?

2、如图,CMOS输出被旁路,DDS输出只能在30-150MHz范围,是否意味着超过150MHz输出时,CMOS输出不能被旁路?但此时不是只要

HSTL有输出即可吗?

ss.png

 

暂时就想到这么多,烦请专家解答!wangmigoooADI_WeiADI_Amy

結果