已回答假定已回答

ADC7606问题请教

xiaoyang 在 2015-10-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-13提供

我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下:

1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET上,应该是2.50伏;

2、在将外部输入信号全部断开(前段有跟随电路,跟随电路的运放也没上电),输入引脚电压为1.81伏,我觉得很奇怪?

3、SPI通讯不上。

 

我目前最大的困惑是:

1、芯片上有2个点,一大一小,我是按照小的为1脚的标志进行焊接,应该没错吧?

2、有什么办法能判断ADC7606是否损坏;

3、DATASHEET说,复位信号是上升沿有效,脉冲宽度为50ns, 那么复位电路用RC电路可以吗?

結果