已回答假定已回答

请教专家:  应用于终端时关于AD9364参考时钟稳定度要求

Xuxuexin 在 2015-10-12 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2015-10-19提供

        一个专用的TD-LTE系统设计中对频率稳定度的要求是0.2ppm.,如果采用AD9364做一个专用TD-LTE系统终端使用时,如果采用晶振(如TCXO)对于频率稳定度的要求是多少?如果采用晶体从而利用AD9364内部的DCXO,可否满足系统设计要求?

        一般来说,终端要和基站同步获得更精确的频率(所谓AFC),这个过程是AD9364自己就能实现还是需要基带提供控制信号?如果需要基带配合可以参考什么文档?能否提供关于AFC实现原理和流程的参考文档?

 

谢谢!

結果