黑子731

这些运算放知识,你注意到了吗?

黑子731 在 2015-10-13 建立的討論區
最後回覆由jiandong10@sina.cn於2015-10-26提供

运算放大器算是很常见的一种IC了。以下分享一些运放电路设计中容易出现的问题和合适的解决方案,欢迎坛子里的大侠们出来讨论

  偏置电流如何补偿

  对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下:

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  在这种情况下,R3为 平衡电阻,其大小计算一般比较容易,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘逸。但是,应大于输入信号源的内阻。

  善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么呢?现在我们先回顾下同相运放的设计电路:

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  在同相比例运放中偏置电阻大小,当计算出的Rp为负值时,需要将该电阻移动到正相端,与R1串联在输入端。这里额外多插入一句,同相比例运放具有高输入阻抗,低输出阻抗的特性,广泛应用在前置运放电路中。

 

  调零电路

  今天运放已经发展的很迅速,附注功能各式各样,例如有些运放已经具有了调零的外接端口,此时依据数据手册进合适的电阻选择就可以完成运放调零。

  另外一些低成本的运放或许不带这些自动调节功能,那么作为设计师的我们也不为难,通过简单的加法电路、减法电路等可以完成固定的调零(虽然有时这种做法有隔靴挠痒的作用)。当要进行通常在补偿电路中增加一个三极管电路,利用PN结的温度特性,完成运放的温度补偿。

 

相位补偿如何选择

  当我们阅读一个集成运放数据手册的时候,会发现集成运放的内部其实是一个多级的放大器,因此,不可避免的对系统引入了极点使得电路需要进行相位补偿。通常采用超前补偿、滞后补偿和滞后-超前补偿。所谓的超前补偿就是相移减小的补偿,通俗的讲就是使电路出现零点,在该频率处的输出信号比输入信号的相位超前45°。通过计算将出现极点的频率点人工设计出一个零点,从而使系统变得稳定。

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  滞后补偿通常可以理解为使相移增大的补偿。可以使主极点频率降低,使放大器频带变窄,这样,就可以使运放电路在有限的带宽内只有一个极点,使运放电路变得容易调整。

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  第三种就是超前-滞后补偿,即采用合适的方法来处理运放单元。总之,万变不离其踪。

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

 

  容性负载改怎么处理

  在平时的电子电路设计中,会由于不小心或者不注意负载的特性,而使电路变得震荡,这时,我们就应该注意负载的特性了。通常情况下,当负载为容性,通过估计其电容值小于2000pF时,通过在负载和运放的输出端串联一个小的电阻来消除震荡。电阻R2的大小为10-300Ω之间。

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  当负载较大时,我们采用如下的方案进行消除:

  运算放大器电路设计知识你注意到了吗

  补偿电容C2与反馈电阻R3构成超前补偿网络,形成新的零点,抵消容性负载Cl和运放输出电阻Ro构成的新极点,从而达到消除震荡的目的。此时的补偿电容C2大小为C2=Cl(Ro+Rk)/R3 ,Rk取经验值10-300Ω。

結果