已回答假定已回答

ADA4897-1输出摆幅问题

flwbet 在 2015-10-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-18提供

大家好,最近有一个项目打算采用ADA4897-1作为ADC驱动放大器,手动搭接了一个电压跟随器用于测试ADA4897-1,设计采用5V单端供电,信号发生器到运放采用交流耦合的方式,同时在同相端增加一个2.5V偏置电压,使用示波器查看输出波形,发现在输入信号幅度较小时,电路工作正常,但是当输出幅度大于4.2V时,信号出现顶端截止的现象,但是按照手册上说的,其输出摆幅应该在0.2-4.8之间,而且我用pspice仿真时,确实是在4.8V时才截止的,不知道大家碰到过没有,期待您的回复!!

結果