已回答假定已回答

ad1939同步采样问题

tony108 在 2015-10-14 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-10-15提供

大家好,我在使用ad1939时有这样一个问题:

ad采样时钟和前面射频时钟同源(相参),为12MHz。

ad1939配置为64*fs模式,即每64个时钟,形成1个ad数据。

假设上电后,第一个时钟为12MHz编号,为1,依次到64,恰好形成1个ad数据,然后重新编号循环

 

我的问题是我是不是能通过ad1939的硬件复位管脚复位一下或其他操作

重新定义采样序列为 2,,3...到64,1

多谢

結果