已回答假定已回答

AD9361的AGC问题,着急!!

nielinxin@126.com 在 2015-10-20 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2015-10-22提供

我使用AD9361的接收模式,AGC使用slow,full table模式。接收的信号功率在-50到-95dbm之间。

 

初始时,没有使用数字增益,只使用了LMT、LPF的增益,但接收到的信号在输入信号小功率的情况下,信号幅度达不到BBP的要求。

然后,我将数字增益打开,接收的信号幅度达到了要求,但在信号功率大的情况下,AGC增益减小,通过读AD9361相应寄存器的值,发现AGC调节增益首先调节LMT的增益,而数字部分的增益不变,这样会使接收信号的信噪比变小,影响性能。

 

我的问题是:

在使用AGC的数字增益时,怎样能使AGC调节增益在能保证LMT、LPF的增益最大时,首先调节数字部分的增益?

結果