已回答假定已回答

关于AD8130的单电源使用

bodao 在 2015-10-20 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-25提供

        在将数模转换器AD9745互补输出转换为单端的电路中,使用了AD8130芯片。

        AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V,-Vs  0V,REF  2.5V,PD  +5V,FB和VOUT短接,IN+/-分别接0.45±0.45sinwt,FB通过50欧电阻接到REF,输出为2.5V的直流偏置和削顶失真的正弦波,电路图如附件所示,请问这个电路是否存在问题?如果有问题,AD8130在单电源供电下如何使用?电路设计预期想输出最小值0V,最大值500mV的方波,请问电路该如何设计?


附件

結果