已回答假定已回答

对数放大器问题 求助ADI专家

rtuytyu 在 2015-11-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-7提供
这是一款光功率相关的应用 用到的是对数放大器AD8304   有些问题需要求助  在线等啊 
图片1.png
如上图所示   光信号输入是  ad8304 参考电压2V输出为什么会改变

没有信号输入时 Vref为2V  有光信号输入时  ad8304 参考电压2V输出为什么会改变相关电路均参考了数据手册
按照芯片手册建议的参数G=1相关的电阻电容进行设置之后,有这样一个情况:
       8304无输入时,参考电压VREF输出是2V,但是当有信号输入时,VREF输出对应为2.05-2.06V;
     G=2时,无输入时为2V,有信号输入时为2.14-2.2V,。
请问参考电压不是应该保持不变吗?为什么会随着信号输入增强而变大呢?!!!  由于项目比较急,所以请贵单位技术人员帮忙分析一下,如能解决,感激不尽。

 

芯片手册截图

結果