已回答假定已回答

问题:AD9957同步输出时钟计算问题

mw2015 在 2015-11-2 詢問的問題
最後回覆由mw2015於2015-11-6提供

1.在调试AD9957同步功能时,工作在正交调制模式,系统时钟为960Mhz,若插值因子设为1,则按照公式,计算出sync_out为60Mhz,实际测得也为60Mhz;若插值因子设为4,则按照公式,计算出sync_out为7.5Mhz,实际测得为15Mhz;若插值因子设为8,则按照公式,计算出sync_out为3.75Mhz,实际测得为7.5Mhz。

2.在上述1的情况下,若不加同步信号,则四片AD9957工作正常,输出的波形正确;若加上同步信号,则四路AD9957会有一个短暂的稳定之后,然后系统时钟紊乱,输出波形杂乱,测得四片AD9957的sync_smp_err引脚都为高电平

请问出现这种情况的原因是什么呢?

由于项目进度很急,希望能很快答复,万分感谢!!!!

結果