已回答假定已回答

询问购买完整的基于AD9364的开发套件

Yuxiong 在 2015-11-4 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2015-11-10提供

你好,

 

我正在验证5~6GHz的的点对点通信,想采用AD9364芯片做设计。有以下几个问题:

 

1. AD-FMCOMMS4-EBZ 能否在5GHz以上有良好的性能。(“RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正”,如何修正?

2.  想要验证芯片的性能,是不是最好一起购买相对应的FPGA开发板?对于AD-FMCOMMS4-EBZ有什么推荐?


3. 开发过程中所用到的ADI快速原型验证所需软件和驱动都能通过官方网站下载么?

結果