已回答假定已回答

ADuC831的SPI通讯问题

pinenutzhao 在 2015-11-4 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2015-11-9提供

使用两个ADuC831,一个做主机,一个做从机,通过设置后可以正常通讯。但发现一个问题:从机使用自身3个通路的AD转换器(没有使用到p1.5/SS口),当主机给从机发送命令读取命令,从机正好在进行AD转换时,这时就会发生AD转换结果不正确,或者从机不进入SPI响应中断,导致收发数据不正确。初步估计,应该是SS片选信号使用了内部AD转换器的一个通道(AD5)造成的,这种问题应怎么解决?在SPI中,从机能不能进行应答?还是被动接受主机发送的数据?当从机在运算数据或者AD转换过程中,主机发来数据就会造成错误,从机应答怎么用程序来实现?

結果