已回答假定已回答

推荐一款取代AD8129的类似运算放大器

mcu 在 2015-11-6 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-10提供

请推荐一款取代AD8129的运算放大器,因AD8129的DC  PERFORMANCE中

Closed-Loop Gain Error 在±0.8 到±1.8%之间,请推荐一款这个参数优于0.1%的差分转单端运放,其他参数基本等同于AD8129,我的供电是±12V,输出1MHz时幅值能够达到±10.5V以上,输出驱动一段同轴电缆,需要低噪声,带宽在100MHz以上的差分转单端的精密运放。

結果