已回答假定已回答

ade7880测量电压的翻倍问题

行江涛 在 2015-11-10 詢問的問題
最後回覆由行江涛於2015-11-12提供

你好

 

我在用ade7880测量电压的时候,遇到了一个问题,就是在环境不同的情况下,测量电压值翻倍。

 

具体操作:

(1)使用室内的L-N-G的电压接入,也就是插线板的电,通过变化之后,送给ade7880;

(2)L和N之间的压降降到0.2v左右,给了ade7880的VAP和VN,得到测量值为0.2v左右;

(3)当把控制ade7880的mcu,通过串口接到pc之后,发现电压测量值为0.4v左右;

备注:L和N之间的压降是通过电阻采样来获取的。ade7880和mcu共地。

 

想确认这样的测量方法是否得当?

为什么会出现翻倍的现象呢?这个跟ade7880的外围电路有关吗?需要注意什么问题呢?

 

谢谢。

結果