已回答假定已回答

AD8139共模电压及使用的问题

KELICHI 在 2015-11-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-13提供

我在设计用AD8139作为AD7626的驱动器,AD8139和AD7626均是单电源+5V供电,AD8139单端转差分方式(AD8139反相输入端接地或固定电压),被采集信号电压范围0~4.8V,频率低于5MHz,请问:

      1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
      2)AD8139的datasheet中第21页讲:因为Vocm=Vicm,所以Vacm与Vicm相等,为什么Vocm=Vicm?

     3)AD8139datasheet讲可以应用于18bits的AD的驱动器,按单端转差分的接法,单电源供电,增益0.9~1,RF与RG在300Ω左右,我用AD网站上提供的差分放大器仿真软件仿真出来的结果ENOB仅12~14bits,不清楚为什么ENOB达不到18bits.

     4)有没有AD8139驱动AD7626的参考电路?

結果