ADI_Amy

车载雷达中最常用的收发调频体制手段,你都知道哪些?

ADI_Amy 員工 在 2015-11-11 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-11-16提供

车载雷达中最常用的收发调频体制手段:


1、可变斜率连续波雷达(CVS)。

该体制波形是由线性调频连续波(LFMCW)发展而来。与LFMCW相比,其可以解决测量多目标时产生的虚假目标问题。

 

LFMCW波形如下,通过上升沿及下降沿的一组差拍频率求得单个目标的距离和速度,但在多目标情况下,N个实际目标产生的差拍频率有N2种组合,最终造成N2-N个虚假目标。

CVS波形有多种,以下图为例。发射机在TCPI内发射三段具有相同调频带宽、不同调频斜率的信号,持续时间分别为2T1,2T2和2T3。

在对回波信号进行数据处理时,分别对三段信号使用与LFMCW相同的算法,最终会得到三组各N2个距离-速度值。对于真实目标,其在三次运算中得到的距离-速度值都应该是相同的,对于虚假目标,其距离-速度值会随着调频周期的变化而变化。因此,只要从三组结果中找到重合的N个距离-速度值,就可以得到真实目标的距离与速度。与LFMCW相比,该波形可以去除虚假目标,同时数据处理的运算量也随之提高,从而对硬件能力提出了更高要求。

 

 

2、多频移键控雷达(MFSK)。

这是一种针对汽车应用而专门设计的波形,该波形由线性调制频率连续波(LFMCW)和频移键控波(FSK)结合产生。如下图所示,发射波形包含两个线性调制,互相交错的阶梯上升信号,序列1用作参考信号,序列2与序列1之间的发射频率差为fshift。接收信号经过下混频得到基带信号,并在每个频率阶梯上被采样。

基带信号序列1'和2'都会经过相同的FFT和CFAR处理,在单检测目标的情况下,一个具有特定速度与距离的目标将会在两个序列FFT处理结果的同一频率处被检测到。与LFMCW类似,差频fB中同时包含了距离与速度信息,但在同一频率处两个信号的相位差也同样包含了距离和速度信息。因此fB和(符号1)在一个测量周期内需要同时被用到来解析距离和速度,如下式:

上面两式联立就可求得距离和速度,在这种情况下,虚假目标可以完全被避免。与LFMCW相比,由于MFSK在计算距离与速度时引入了相位差信息,在系统设计只能达到较低信噪比的情况下,其精度会有下降。

 

3、快斜波序列雷达。

发射机在时间TCPI内连续发射N个斜率很大的锯齿波,每个锯齿波持续时长为T。因为每个锯齿波斜率很大,持续时间很短,因此差拍频率fB主要由雷达信号的传输时间也即fτ的变化而决定。在这种情况下多普勒频移fd可以被近似忽略,即fB=fd+fτ≈ fτ。

在信号处理中,对每个锯齿波内的采样点序列做FFT(一维FFT)之后检测到的差拍频率fB即可直接用来预估距离。而对于相对速度的测量,需要整个TCPI内发射的所有锯齿波共同参与来反映回波信号的包络变化。 对所有锯齿波的一维FFT结果在另一个维度上再做一次FFT(二维FFT)即可求出多普勒频移fd进而求出相对速度,相对速度可以进一步校正一维FFT对距离的计算结果。

 

这种波形及后续处理算法对距离和相对速度的求解更直接、准确,同时二维FFT可以进一步提高信号的信噪比从而为后续的检测算法打下良好的基础。同时,很短的单锯齿波持续时间需要更快速的发射调制控制电路,更高的基带采样率,二维FFT算法也需要更强的处理器运算能力,这些对硬件提出了更高的要求。

 

由上面三种常用的调频体制可以看出,不同的体制在测距、测速性能方面各有优劣,对硬件的能力要求也有所不同。雷达系统设计者需要在一开始仔细衡量选定体制及相应的软硬件架构,才能在后期达到预期的系统性能。

結果