已回答假定已回答

AD7705采样的几个问题

无奇不有 在 2015-11-12 詢問的問題
最後回覆由无奇不有於2015-11-20提供

在多通道电压电流采样的应用上使用了9片AD7705作为采样芯片,9片AD7705芯片挂载在同一个STM32F407控制器的SPI总线接口上,每片AD7705的CS和DRDY信号与控制器的普通IO口连接。每片AD7705芯片的通道1负责采集电流,通道2负责采集电压,并采用轮询的方法进行采样,具体的说就是先采集第一片的CH1,200ms后采集CH2,200ms后采集第二片CH1,依次完成9片AD7705的数据读取。在采样过程中发现如下几个问题:

1. 每片AD7705只有通道1可以正常工作,通道2没有数据输出,或者数据输出无效(大部分时候读出来的数据小于200,偶尔会读出很大的值)。

2. 轮询只能在上电后成功一次,其他的轮询中,第一片AD7705的结果是0,剩下的8片每次轮询都正常。

希望您能够帮我解决问题,谢谢!

結果