已回答假定已回答

AD9520-4配置问题

rain14305 在 2015-11-13 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-11-20提供

最近在调试AD9520-4,用AD9520-4的PLL进行倍频,使用SPI进行配置,但一直不成功,测试发现CPRSET管脚上的电压为0,这个管脚是不是应该有个3.06V的固定电压啊,还是要设置寄存器之后才有电压,请指导一下。

結果