已回答假定已回答

关于ADuM3471在CN0292中的VDD2输入/输出配置

trontrong@163.com 在 2015-11-16 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-26提供

在CN0292中,ADuM3471的pin18(VDD2)在原理图中默认连接到了外部LDO的输出端,但是在R13(0R)连到外部+15v的情况下,ADuM3471的VDD2此时应该是5VLDO的输出,而不是输入——至少相关的文档没有提到该如何选择是使用外部的LDO输入5v电压,还是使用ADuM3471的内部LDO在pin18上的输出5v电压。

 

请ADI专家解疑一下。

 

另外,由于-V_ISO是没有稳压调整的,不太清楚在后边的LDO稳压到5v的情况下会怎样的一个稳定状况。

 

多谢!

結果