已回答假定已回答

ADUC848烧写程序的问题

MonkeyDTH 在 2015-11-18 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2015-12-14提供

    我基于ADUC848的芯片设计了一个PCB板,引出了txd,rxd然后通过TTL转232电平的芯片转化为RS232的信号,再接到PC上对其进行烧写程序,用keil5编写了一个简单的测试程序(就是周期性地修改P0的值),生成了一个hex文件,然后想用WSD进行烧写,一直失败,提示error code 4,然后我就查问题,发现,我的ADUC848的-PSEN管脚一直是低电平(应为常高)。我想可能是这个原因导致了无法烧写。我的-PSEN接法如下

屏幕快照 2015-11-18 12.42.29.png

然后还有个奇怪的现象就是当RESET有效(也就是为高电平)的时候,PSEN会变高电平,然后RESET变回低之后马上-PSEN也变低了。我想请问一下这个问题会是什么原因引起的?(对了,我还尝试换过了一片ADUC848,也是同样的现象,电源和地都和预想的一样,谢谢。)

結果