已回答假定已回答

AD7195模拟输入端可否输入相对于AGND的负压?

Leo_ming 在 2015-11-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-23提供

     在看AD7195PDF的时候看到了一个矛盾的地方,在描述   PGA  的时候说到:the maximum analog input that can be applied to the

AD7195 is 0 to 3.75 V/gain in unipolar mode or ±3.75 V/gain  in bipolar mode.  这句话应该是说 双极性模式下输入极限是±3.75 V/gain;

     在描述  BIPOLAR/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:A bipolar input range does not imply that the part can tolerate negative voltages with respect to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;

      这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?

結果