已回答假定已回答

AD9516-4使用问题

defera 在 2015-11-20 詢問的問題
最後回覆由defera於2015-11-23提供

ADI工程师你好,我在使用AD9516-4时遇到了一些问题,首先,说明我的使用情形:单端参考输入100M,使用ref2,使用内部VCO,通过out2输出200M差分时钟。

然而配置后,通过ld引脚,发现pll没锁住,而且将status引脚的输出配置为输出R分频时钟时(我采用单端参考时钟的方式),同样也没有波形输出(用signaltap采样的)。这样的话应该是参考时钟没灌进AD9516造成的,然而我用示波器测量/refin引脚,上面的确也有我输入的参考时钟,测量结果为Vpp 1.1V,频率100M的正弦波,这个正弦波是我用100M的晶振通过交流耦合接入/refin的。对照datasheet,上面说Vpp0.8VVspp都可以,那应该也没问题,另外,spi配置方面我把我写进去的值全部读回来看过,都是对的,不知问题出在哪里?

另外,以下是我寄存器配置方案:

0x000:18

0x010:7c

0x011:02

0x012:00

0x013:00

0x014:04

0x015:00

0x016:04

0x017:08

0x019:00

0x01a:00

0x01b:08

0x01c:c4

0x01d:00

0x1e0:00

0x1e1:02

0x193:11

0x194:00

0x0f0:0a

0x0f2:08

0x140:43

0x142:43

0x232:01

0x018:02

0x232:01

0x018:03

0x232:01

結果