已回答假定已回答

请教:aduc7026做I2C slave,接收数据存在问题!

hitduanduan 在 2015-11-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2015-11-27提供
void FIQ_Handler(void) /*__irq*/   
{
  if(FIQSTA & I2C0_SLAVE)
  {
           if(I2C0SSTA & 0x08)           //receive IRQ
           {
                 i2cbuffer[num++] = I2C0SRX;
                 for(i=0;i<100;i++);
          }
  }
}

int main(void)
{
    SYSInit();
    GPIOInit();
    I2CInit();
    FIQ   =  FIQ_Handler;
    FIQEN = 0x200;

   while(1)
  {

  }
}

 

核心接收测试代码是这样的,主机我换过3种不同型号的开发板,通过I2C和aduc7026通信,连续发送N byte,aduc7026这边的现象都是一样,所以排除主机这边的问题。主机设置的I2C时钟频率是100K,aduc7026从机这边设置的系统时钟是41.78M。

 

现象描述:以上贴的从机代码是可以正确接收主机数据的,您也看到了,在中断服务程序里只能加入一个for循环做延迟,才能保证及时并且反复的进入中断从接收寄存器中取数。(这个是为啥?)

更严重的现象是,whie(1)循环内,加入任何操作,即使是个普通赋值都会影响I2C的数据接收,通过仿真器在线调试,如果在while(1)加入任何代码,主机发送N byte,从机只会响应一次中断;如果将while(1)里的代码全部删除,就会响应N次中断。

 

这个现象已经困扰我一周多了,从编译环境到硬件到软件反复的在查,没发现根源,求助!是否aduc7026做I2C slave有特殊设置?还有是否能给我一份你们aduc7026的工程,因为不知道是否是因为我的keil工程设置有问题,我的编译仿真环境是keil 4.6+ulink2。

 

急需你们的帮助,感谢感谢!!

結果