已回答假定已回答

请问射频开关ADG904R,能否在10~50MHz范围内正常通过10dBm信号?如果不能,那么最高能保证多少dBm的信号无失真通过?

xuanze 在 2015-11-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-17提供

AD技术专家:

           你好!有以下问题需要解答,谢谢!

 

1> ADG904的P-1 /频率。

我查看了ADG904的DATASHEET,观察了P-1曲线,发现在200MHz频率以下,P-1值由16dBm急剧下降,到50MHz以下最后到了8~9dBm。

请问是否可以认为:在即使加了0.5V偏置电压的情况下,器件的功率信号处理能力在50MHz以下只能到8~9dBm,再高就要严重失真?

 

2> AD904R在0V偏置电压情况下,能否保证10~50MHz范围内无失真的通过7dBm以下的射频信号? 我很疑惑datasheet内标称的DC~2Ghz工作频率范围对于7dBm信号可否保证正常?比较P-1对比频率曲线图,在低频情况下,P-1值下降的很厉害。

 

 

请工程师解答我的以上问题,谢谢!

結果