已回答假定已回答

AD2S1210的故障保护问题咨询

boboy 在 2015-11-25 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-12-17提供

两个问题:


1.请问AD2S1210手册中介绍的信号丢失怎么解释:“任一旋变输入(正弦或余弦)降至指定的LOS正弦/余弦阈值以下。此阈值由用户定义,通过写入内部寄存器(地址0x88,参见寄存器图部分)进行设置”。

其中的“正弦或余弦”指的是各自的差分信号的幅值吗?如果是,那么他们的幅值不是一直在呈正/余弦变化吗?这样肯定会存在某一刻的幅值低于LOS寄存器的设置值(地址0x88),这样一定会出现报故障的现象。

 

2.手册中说的正弦与余弦输入信号的幅度失配故障指的是正、余弦各自的最大幅值(理论上二者的最大幅值相等)的差大于DOS正弦/余弦失配阈值吗?为什么我设的是380mv,而手动转电机时不报故障,一旦用驱动器拖动电机时,立刻就报DOS正弦/余弦失配故障?即故障寄存器中的D4为置1。

結果