已回答假定已回答

AD2S1210跳码

hitwangbw@163.com 在 2015-11-29 詢問的問題
最後回覆由hitwangbw@163.com於2015-12-14提供

各位专家好!

       我目前在12位分辨率时使用AD2S1210,发现电机转到3000r/min时旋变读回的位置存在跳动超过合理范围,将跳动的码值换算成速度后发现跳动量值达到了8000r/min~11000r/min,而且此时AD2S1210会报信号丢失故障或正余弦失配故障。

       旋变激励与反馈的电路是按ADI资料CN0276来设计的,旋变激励频率10KHz,接收端滤波器带宽80KHz,通过示波器看AD2S1210的反馈端输入信号存在较大的噪声,经过频域分析后发现在30KHz附近存在较大的频率分量,我怀疑是这个30KHz的噪声造成了位置跳码和故障。我的问题有两个:

      1.AD2S1210出现跳码的原因有哪些呢?是不是故障寄存器报故障时读回的位置码值就不可用;

      2..接收滤波器的带宽设置为80KHz是要保证信号在10KHz频点处的相移不能过大,但现在出现了通频带内的噪声(30KHz),电机一开机就能观测到,如何改进接收端的低通巴特沃斯滤波器来抑制这种噪声呢?有没有一种模拟滤波器既能选出足够窄的通频带,同时又能保证通频带内10KHz处的相移较小?

      PS.为什么会有30KHz这个频点上的噪声呢?是由于激励信号所引起的吗?

      谢谢各位专家!

結果