已回答假定已回答

ADuCM360:外接实时时钟时,用IO口模拟I2C,端口的设置问题

bomlulu 在 2015-11-30 詢問的問題
最後回覆由bomlulu於2015-12-1提供

因需要,ADuCM360需要外接一个实时时钟,P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA。用普通IO口模拟I2C。

P2.0是始终为输出的,P2.1输出发送数据,输入接收数据,那么端口都应该进行哪些设置呢?如果没记错的话ADuCM360是不能按位操作寄存器的。

目前对IO口设置编写的程序是:(但是没有出现结果)

//*主程序时将两个端口都设置为GPIO*//
DioCfgPin(pADI_GP2,PIN0,0);
DioCfgPin(pADI_GP2,PIN1,0);
//*当CPU发送数据时,将两个端口都设置为输出*//
 DioOen(pADI_GP2,0x03); 
DioClr(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉低
DioSet(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉高
DioClr(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉低
DioSet(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉高
//*当接收数据时,P2.0为输出,P2.1没有输出使能,也就是默认的输入*//
 DioOen(pADI_GP2,0x01); 
if((DioRd(pADI_GP2)&0x02)==0x02)//读取数据时,判断P2.1逻辑电平



不知道在端口设置方面有没有什么忽略或者错误的地方。

結果