已回答假定已回答

AD9910在DRG扫频模式下输出信号幅值变化问题

llu102585@163.com 在 2015-11-30 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-12-5提供

请教DRG扫频信号幅值变化问题

 

设计中使用AD9910的DRG模式线性扫频,频率范围是100-390 MHz.

输出信号的幅值变化:

1.从低频到高频,信号幅值增加;

2.100MHz附近峰峰值约为500mV,390MHz附近峰峰值约为610mV;

3.打开反SINC滤波器不能改变上述幅值变化趋势;

4. 附件是测试中得到的波形

请问:

1 通常随频率增加信号幅值是减小的,附件中调试的波形是否正常,不正常可能是什么原因导致的?

2 希望扫频信号的幅值一致(幅值变化尽可能小),可能实现吗?如果可能,可以有哪些方法?

敬请各位指教,不胜感激!!

結果