已回答假定已回答

有关于AD7190的使用问题

mailyyg 在 2015-12-1 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-2提供

在最近的项目中需要用到 AD7190, 差分双通道采集,但是两个通道的内置放大器放大倍数并不相同

我想问的是:

1、每次在进行更换通道操作时,放大倍数是变化的,那么是否一定需要进行内部满量程校准?或者说,不做内部满量程校准,系统校准能否消除这个误差?

2、在差分输入中,我将AIN1接输入信号的正极,将AIN2接输入信号的负极,同时AIN2接ADC的AGND,AD7190使用全差分输入模式,双极性转换,那么在这种情况下 AIN1的允许输入电压范围是多少?是否依然遵循手册给定的 -0.3V~AVDD+0.3V?

3、在条件2个情况下,AIN1是否能正常测量±250mV电压?(我手里有个实验板,实测能够正常工作,但是我不确定这种状态是否合理,或者能否稳定)

 

期待指导,谢谢!

結果