已回答假定已回答

问题: ADN8831问题补充-附图

Run 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-10提供

图中画红线通路部分与后面的推导公式以及Vout2的输出图不一致,所以没办法估算稳定点。----
可能上次没有附图,没有说明清楚,很抱歉。

 

 

 


应该都是设置在25摄氏度的条件下,后面推导的公式和输出图显示在Vout2在1.5V的时候是稳定点,但是在应用文档中使用的是1.25V作为稳定点。

結果