已回答假定已回答

AD5700-1全双工

ZHANGJUN520 在 2015-12-3 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-6提供

AD5700-1手册中叙述如下:

全双工操作意味着AD5700/AD5700-1的调制器和解调器同

时使能。这是一项非常强大的功能,可以对HART设备以

及HART设备和主机控制器之间的整个信号路径执行自测

操作,从而验证本地通信环路功能是否正常。在生产自测

中这种高级系统诊断功能非常有用,能够提高应用的安全

完整性(SIL)等级。全双工操作模式通过将DUPLEX引脚接

逻辑高电平来使能。

有一些问题:

1.这个是在哪个引脚完成的?RX和TX?

2..可不可这么理解,打开全双工之后,假如TX引脚发送0X55,如果芯片正常工作,那么RX引脚会受到0X55?是这样吗?

結果