ADI_Amy

ADI开拓IoT未来的案例欣赏

ADI_Amy 員工 在 2015-12-7 建立的討論區

我们运用50年的最高性能模拟和混合信号技术专业知识,可实现复杂工业、医疗保健和汽车环境的感知、测量和连接,帮助客户创建超越一切可能™的物联网。


ADI公司的IoT解决方案正在帮助塑造工业仪器仪表和自动化的未来。 ADI的无线传感器节点(WSN)解决方案可实现工厂环境下的云连接低功耗无线数据采集系统。 针对主动机器监测部署这类网络可大幅改善机器正常运行时间,从而引领工厂变革。 客户可以通过我们的精确低功耗MEMS振动传感器和其他测量系统,以无线方式连接新机械和现有机械。 无线测量可在本地处理,实现实时优化;同时云端可以积累多个站点的信息,进行分析并响应,从而提高生产率。


云连接工厂仪器

使用ADI WSN技术连接现有机器可提高旧工厂的预测性和效率,延长其寿命。 其中一个案例就是ADI公司在爱尔兰利默里克的晶圆制造厂。

1.jpg

晶圆制造厂是复杂的生产环境。 洁净室环境结合了精密设备、重型洁净室设备以及超过300件独立的工具。如所有旧工厂一样,新的故障模式由于设备老化而凸显出来。 工厂内有不同的系统控制单个工具和设备,并且缺乏连接性。


利默里克的制造组织正在利用我们的WSN远程检测技术来测量现有设备的性能。 来自这些测量的数据与现有机器数据聚合,减少报废事件,从而改进制造效率。 它还使得维护和改进设备性能更方便。

 

急救和位置检测

MEMS惯性传感器是一切精密和/或性命跟踪解决方案的核心。 在没有GPS的环境中,以及在无法临时部署基础设施的环境中,惯性测量单元(IMU)提供从已知参考点精确定位的手段。 10自由度ADIS16488AADIS16448 解决方案等ADI IMU已被部署在这类场合,它们结合了业界领先的复杂运动下的出色稳定性以及小尺寸、高性价比,率先实现精确到米的定位精度,兼具可行性和经济性。

4.jpg

急救人员使用情形的高要求不仅体现在惯性传感器,而且作为完整的端到端系统解决方案,对检测、处理、通信和传感器融合算法提出了极为严格的要求。 ADI对完整系统要求具有深入的理解,同时结合了多种相关技术,确保这些符合长期需求的功能最终能够进入急救人员社区,帮助消防安保设备制造商改进此类系统的上市时间。


ADI在软件定义无线电和频率捷变收发机解决方案方面的进步催生出另外两款支柱产品,不再局限于惯性产品。 首先,结合特定应用信号处理,可编程、宽带、RF收发机AD9361 能够提供关键的绝对参考位置,供惯性传感器进行后续导向。 然后,ADI的sub-GHz无线电通信产品组合协助在中央命令处理器和深入结构的应急响应产品之间建立稳定的通信链路。


Blackfin DSP传感器处理基于复杂的卡尔曼滤波和专利的运动识别算法,集合多种机会信号,提供跟踪、通信和指引应急人员进行时间关键型搜索和救援任务的能力。


最后,通过提供基于云的计算和存储通道,我们的客户能够通过嵌入式地图和自适应学习,随时间推移而不断增强安全性和有效性。



互连医疗保健

ADI公司的技术与设计解决方案正在帮助塑造医疗保健诊断、诊所监护设备,以及健康与保健器械设计的未来。

5.jpg

利用我们的解决方案,借助ADI的光学、阻抗、生物电位和运动传感器技术与信号调理专业知识,工程师可以设计出健身手环、体育腕表或计步器等可穿戴健康监护设备。 我们的工程师可以选择高度集成的精密、低功耗片上计量仪开发平台ADuCM350 该平台集成16位精密模拟前端(AFE)、Cortex M3处理子系统和业界标准软件开发环境,采用纽扣电池供电。 所有的ADI解决方案都在云端无缝连接,客户可以使用来自ADI高性能测量的信息了解情况并进行进一步分析。

6.png

 

 

基于视觉的占用检测

针对广泛的实时检测应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。

7.jpg

该Blackfin®低功耗成像平台(BLIP)采用业界领先的低功耗Blackfin处理器家族中的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。 这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。 BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。 此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。


目标应用包括:

  • 室内/室外照明控制
  • HVAC系统控制
  • 门禁系统
  • 经营场所监控系统
  • 车内占用检测
  • 物流/零售分析


视频占用传感器模块

ADI BLIP硬件平台在交付时已预装占用检测软件模块,其已针对室内和室外环境中的人员或车辆的存在与行为检测进行了优化。 与面向照明控制、气候控制和出入控制应用的单像素PIR传感器解决方案相比,这种先进的检测算法大幅改善了性能。 了解有关视频占用传感器模块的更多信息。


Blackfin图像处理工具箱

ADI公司的视频占用传感器软件模块和其它许多图像分析模块均基于Blackfin图像处理工具箱,该工具箱包含一整套图像处理基元,旨在加快利用Blackfin处理器的复杂图像或视频处理解决方案的开发。 这些图元功能已经过高度优化,以便在Blackfin ADSP-BF5xx、ADSP-BF60x和ADSP-BF70x系列器件上实现尽可能最佳的效果。 该工具箱库兼容MISRA-C,并且包括图元的C参考代码以及OpenCV和类似API的包装器代码层。

結果