ADI_Amy

最新《模拟对话》合集,免费下载

ADI_Amy 員工 在 2015-12-15 建立的討論區
最後回覆由丽金标於2016-12-1提供

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。近50年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。


第49卷第三期新鲜出炉,你可以马上下载PDF文档,也可以免费索取印刷版哦!


马上下载:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/analog-dialogue/49-3_cn.pdf


免费索取ADI《模拟对话》印刷版本:http://h.analog.com/cn_analogdialogue

QQ截图20151215141551.png

 

本期介绍


  • 快速通往量产的四个步骤:利用基于模型的设计开发软件定义无线电

第一部分——ADI/Xilinx SDR快速原型开发平台及其能力、优势和工具

本系列文章探讨平台和工具的进步如何使得开发人员能够快速进行无线电 系统仿真并做出原型,同时确立并维护一条通往量产的可部署路径。为了 详细说明实际的开发过程,本文作者设计了一个用于接收和解码ADS-B航 空器信号的无线SDR平台并做出了原型。第一部分讨论ADI/Xilinx® SDR 原型开发系统及其能力和优势,并简要说明工具流程。


 

  • 能量采集功率转换的最新进展

如今有许多专门针对能量采集应用而设计的功率管理集成电路。它们使 得系统能以更小的采集器运行,或者让数年之前尚无法设计的能量采集 解决方案成为可能。本文考察了数种能量采集应用,并描述了一种能够 解决能量采集挑战的高效率DC-DC转换和电压调节解决方案。


 

  • 用于高温电子应用的低功耗数据采集解决方案

越来越多的应用要求数据采集系统必须在极高环境温度下可靠地工作,例 如井下油气钻探、航空和汽车应用等。本文为高温数据采集提供了一个新 的参考设计,其工作温度范围是从室温到175°C。


 

  • 分析、优化和消除带VCO的锁相环在高达13.6 GHz处的整数边界杂散

锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)输出特定频率的RF信号,理想情况下此 信号应当是输出中的唯一信号。但事实上,输出中存在干扰杂散信号和 相位噪声。本文讨论最麻烦的杂散信号之一——整数边界杂散——的仿 真与消除。


 

  • 交错ADC揭秘

时间交错技术可使用多个相同的模数转换器(ADC),并以比每一个单独数 据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。这种技术常 用于军工和电子仪器应用中,此类应用要求不断提高技术水平以实现更高 的数据转换速度、分辨率和性能。本文详细阐明了数据转换器交错技术, 并重点讨论了与实现此技术相关的一些实际挑战。


 

  • 零漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中

顾名思义,零漂移放大器是指失调电压漂移非常接近于0的放大器。它 使用自稳零或斩波技术(或兼而有之),并随时间和温度连续自校正直流 误差。这使得放大器能够实现µV级失调和极低的失调漂移。因此,它 尤为适合需要高增益和高精度性能的信号调理电路。本文探讨零漂移放 大器的架构,以及在漂移性能至关重要的应用中利用这种精密器件进行 设计需要考虑的问题。

結果