已回答假定已回答

关于AD9914的一些问题

GYP 在 2015-12-15 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-12-23提供

因为我是这方面的初学者,所以问题可能比较基础请见谅。问题主要是以下几个:

1、我想通过我们实验室已有的NI公司集成好的FPGA来控制这款芯片,我首先是给AD9914配置外围电路,然后把需要用到的引脚通过 Pin Header与外部FPGA链接。想问下这种方式是否可行?

2、我想用并行方式来控制AD9914,我在官网上找的示例代码是串行模式的,如果我想用并行方式实现单频输出,麻烦您能否告诉我具体过程(越详细越好)。

3、数据手册上 “SYNC_CLK ,数字输出。芯片中的很多数字输入(如I/O_UPDATE、PS[2:0]和并行数据端口D0至D31)必须在该信号的上升沿阶段设置”。“并行数据时钟(SYNC_CLK)AD9914可以在SYNC_CLK引脚上产生一个1/24 DAC采样速率的时钟信号(并行数据端口采样速率)。SYNC_CLK作为并行端口的数据时钟使用”。我不理解是什么意思,这个输出的时钟信号必须外接到FPGA上么?我写入控制字时用FPGA自带的时钟可以么?

4、关于DAC CAL “DAC校准输出CFR4控制寄存器(0x03[24])中的DAC CAL使能位必须手动设置,并且每次上电以及每次REF CLK或内部系统时钟改变以后需清零。它触发内部校准程序,以优化内部DAC时序的建立和保持时间。校准失败可能降低性能,甚至导致功能故障。校准DAC时钟的时间长度通过下式计算:...”

DAC校准如何配置?是不是说“每次上电以及每次REF CLK或内部系统时钟改变以后”需要将DAC校准配置(0F ---01)之后保持时间t=531840/fs,保证校准完成之后在配置(OF-00).

5、之前我们通过上海E络盟代理公司买到了几个芯片,但是他们说只有这几片了,能否推荐我其他购买的途径。

結果