已回答假定已回答

关于加速度传感器的疑问

ligongxiaobie 在 2015-12-17 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2016-1-6提供

这几天查了很多咱们公司的加速度传感器的资料,最终定在了ADIS16227和ADIS16228,公司用,所以不差钱。

但是有几个参数不是很懂,

1.比如227是±70g的范围,而数字范围设置: 1 g, 5 g, 20 g, 70 g,这意思是单方向的?还是意思是±0.5g~±30g。

2.还有227与228相比,227范围是±70g,而228是±18g,那么手册上写的227灵敏度时域上是2.384mg/LSB,而228是0.6104mg/LSB,

那么我可以认为这个灵敏度是227在±70g时得出的,而228是在±18g时得出的吗??


第一次在咱们论坛上发帖,望回复,谢谢!

 

結果