已回答假定已回答

求助关于 ADL5350 的低频使用

cherryljl 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-20提供

各位大侠,

 

我在设计一个无线模拟传输装置,打算将一个10kHz的信号通过ADL5350混频后得到一个2.4GHz的信号然后通过天线进行无线传输。 但是网上关于ADL5350的介绍很少,Data sheet上的说明大都是关于中频的,上面一些性能曲线也是在900MHz,没有任何关于10kHz的介绍。

 

我有两个问题:第一,ADL5350是否可以将一个经过AM调制后的10kHz信号 上变混频至2.4GHz,然后通过天线发射出去;第二,如果ADL5350可以实现这个功能,我想知道如何设置ADL5350的外围电路中的电感和电容值 (因为Datasheet上给出的只有几个典型应用的外围电路配置值,例如900MHz)。

 

我已跟AD公司的技术支持发过邮件,但是处理我的邮件的人不熟悉这个片子。不知道是否有哪位大侠肯出手相助!! 小弟感激不尽!!!

結果