已回答假定已回答

AD5420输出

gzracpn@163.com 在 2015-12-18 詢問的問題
最後回覆由gzracpn@163.com於2016-9-23提供

我正在使用AD5420芯片做4-20mA输出,使用STM32处理器进行控制。目前可以正确设置AD5420的控制寄存器,芯片有3.97-3.99mA的电流输出。也能够正确回读控制寄存器和状态寄存器(断开输出电流回路后回读时Iout故障位会被置高),但是目前还面临两个问题:

        1、写入数据寄存器输出电流保持4mA左右不变。回读数据寄存器没有数据输出(估计都是0)。时序图见附件(写入0x01C000),只有两个表笔,测了scksdilatch引脚在最后一位输入过后一段时间置高。

        2、使用外部的15k 电阻时电流无输出(4mA也没有)。

        请帮忙分析下问题和解决对策,谢谢!

結果