已回答假定已回答

AD7177-2供电方式及参考基准电压选择

14B901001@hit.edu.cn 在 2015-12-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-10提供

AD7177-2芯片可以采用外部基准电压和内部基准电压,评估板上给出了ADR445提供5V基准和采用AD芯片内部2.5V基准两种方案,当采用3.3V给IOVDD供电,2.5V给AVDD1和AVDD2供电,-2.5V给AVSS供电时,是不是只能用AD内部的基准电压,不能再采用外部5V的基准电压了。之前设计电路,漏掉了一些细节,采用了正负2.5V的双电源,5V的外部基准,测试发现,ADP7118输出2.5V电源电压被拉高到3.9V,拆掉AD芯片后,ADP7118输出为0,应该是已经损坏,AD7177-2是否还可用?

結果