已回答假定已回答

AD9361 SPI配置问题?

lee@lxx 在 2015-12-22 詢問的問題
最後回覆由岳平越於2016-8-25提供

1、我之前投的电路板通过FPGA SPI方式能配置AD9361,都是正常的;

2、我最近新投了一个电路板,AD9361所有走线及外围电路和之前的版本是没有任何改变的,供电和软件也是一样的,现在发现我的FPGA能发出SPI信号,但是AD9361 的SPI_DO一直没有输出,就造成了AD9361一直工作不起来;

3、根据第2点出现的情况,做了如下测试,电源是正常的,AD9361时钟采用40MHz无源的晶体和开发板一样,测试这个时钟貌似不正常,替换过时钟也是一样的问题,SPI_CLK检测存在过冲,造成峰峰值为3.0V,不考虑过冲就是1.8V,PCB板的裸板检测、重新焊接板子、换不同批次的AD9361、AD9361外围器件是否错位检测、阻值是否正常等等都检查了一遍又一遍还是没有找到问题在哪里?请大家帮我分析,谢谢!!!

結果