已回答假定已回答

AD7799电路及使用问题

MHB 在 2015-12-29 詢問的問題
最後回覆由MHB於2016-1-12提供

 

尊敬的ADI技术支持工程师:

 

您好!

我用了贵司24bit ADC AD7799,目前遇到的问题是配置为双极性检测,增益设为1,出现了非常奇怪的现象,焊接上R51,关闭内部缓冲,用万用表侧AIN2(+)-AIN2(-)的电压就变为-0.383V,AD检测出来电压为-0.42V,去掉R51,万用表测得V21上电压为0.432V。

1、为什么接上R51后,电压会由正变为负?

2、为什么增益为1,设置为单极型输入,关闭内部缓冲。AD值为无效(0xFFFFFF)?

3、为什么增益为1,设置为双极型输入,打开内部缓冲。AD转换输出电压接近于0?      

4、通道3(Ain3)、通道1(AIn1)的伪差分输入电路有没有问题?

5、通道2(Ain2)的差分输入电路跟通道3(AIN3)、通道2(AIN2)伪差分输入能否并存?或者说三路AD中可否一路用差分方式另外2路用单端输入方式?

7799.png
项目周期比较紧,希望尽快给予解答!谢谢!

結果