已回答假定已回答

问题: 非DDS产生1K小步进,你会吗?

Run 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-10提供

本人新手做锁相环的,最近在做一个小步进的本振,因为体积原因,不能用DDS来做,只能用一个单环输出,输出要求是:参考信号10M,输出300-305M的信号,功率无所谓,步进1K,主要是相噪问题,要求是在100Hz的时候到65,我用ADIPLL3.3仿真了下,用的ADF4113,不加运放的情况下只有62的相噪,那里刚好突起来了,改变环路带宽来移开,但是锁定时候的那个图看得我都不知道可以所得住了。加运放仿真相噪是达到了,但是杂散又出来了,我的杂散要求为60,这种杂散应该不好处理掉吧。听说有人好像用的是ADF4153做出来的,但是我仿真直接就给我说超过了R分频器的分频次数。真的不知道用什么芯片了,拜求高手给个建议,不甚感谢。

結果