已回答假定已回答

AD7606参考电平电容问题

RED 在 2016-1-7 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-9-23提供

ADI工程师您好:

          我使用了贵司的AD7606,使用内部参考电平。由于我们的生产失误导致电容焊接错误,REFIN/REFOUT和REFCAPA,REFCAPB位置的106电容被替换为了103电容,测试时AD转换值有比较大的波动,但是我用示波器观察REF电平并没有异常波动,替换为106电容后采样波动问题消失。

QQ截图20160107122801.png

          就这个问题我想请问一下,手册中虽然有写明要用10uF电容,但是好像没有写明电容容值会对系统造成怎样的影响,ADI的工程师能否就参考电平引脚电容容值问题帮我解答一下疑惑,非常感谢!

結果