已回答假定已回答

ad9364为什么接收adc输出很小 ?

dongencheng9527 在 2016-1-7 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-3-7提供

使用ad9364demo板,软件用no-os版本;

发射已经调试完成,但是接收信号增益控制不对,收到信号幅度很小(峰峰值只有100左右)且信号质量差。

gain table我读出来过,确实写进去了。

TDD模式;

芯片处于RX状态;

slow attack AGC;

use full gain table;

 

 

我觉得配置没什么问题,芯片接收本振为666mhz,我使用信号发生器输入一个667m载波,并使用15k的AM信号调制,发射功率-20db。

我通过chipscope抓取adc输出,结果是可以看到这个AM信号,但是信号质量很差并且峰峰值只有100左右!

 

改变输入信号功率后,读出的增益指数也会不断随之变化,输入过大时,也会overload报警,但就是adc输出时钟很小,如图二所示。

572006346897940041.jpg427327401690717334.jpg

请问可能是哪里配置不对?

很着急,谢谢!ADIemployee

結果