已回答假定已回答

AD9518与AD9522的VCO校验后无时钟输出问题

jujuzhang 在 2016-1-8 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2016-1-27提供

论坛里的各位大神,小弟在这里请教大家一个问题,现在做了2套板子,分别用的9518和9522,硬件设计外围参考一致,环路滤波器使用了ADSIMCLK的设计参考阻容值,输入参考是REF1,20M,R=2,FPD检相位10M,采用PMODE 16/17模式,B=17,A=8,设置VC0=2.8G,但是配置都下去后,寄存器18【0】=0时,有时钟输出,但是示波器查看不是理论定义的值,若是VCO校验后,无时钟输出,另外PLL也无法锁定,LOCD信号输出一直不能拉高锁存,读寄存器1F结果为0x0E,说明校验不成功,PLL不锁定,请问各位大神,这种问题,应该是哪里出了问题??,本人寄存器配置应该是正确的,因为配置下去,然后读取出来,均是配置的值,说明SPI配置是没有问题的,然后就是配置顺序的问题,采用了各种方式,借鉴了网上的各种顺序,1.全部配置下去,UPDATA,然后在VCO校验,2.PLL 0x10~0x1d配置后,UPDATA,然后0x1e1配置,UPDATA,然后VCO校验,各种方式结果均是一样,VCO校验不成功,求救啊,如需要硬件图,或者环路滤波器或者寄存器的值,我可以粘贴图片上来,很急,麻烦各位给点建设意见,,,不胜感激啊!!!!!!!!!!!!

結果