已回答假定已回答

ad7606的rest引脚并联一个2k的下拉电阻,导致AD不能正常工作

ailjgang 在 2016-1-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-2-22提供

在AD电路设计中,因为外部干扰较大的原因,在AD芯片7606的3、4、5、9-15引脚接入了2K下拉电阻,测试中发现3.3V的复位信号变为了0.8V的复位信号,这是什么原因?是这些引脚不能接下拉电阻吗?这个原理图设计上还有别的问题吗?

原理图如下:

%E6%8D%95%E8%8E%B7.JPG

 

在这里先谢谢各位了!!!

結果